This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:处于睡眠状态时进入 USB 的电流?

Guru**** 2625265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925729/bq24032a-current-into-usb-while-in-sleep-state

器件型号:BQ24032A

是否有任何内部连接到 USB 引脚的电路在处于"睡眠"状态时可能消耗电流(当 USB 开路时、交流电处于 VSS、BAT 介于2.6V 和4V 之间)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 USB 未通电、器件将仅由 BAT 供电、输入 FET 将关断。