This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:刻录问题

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925406/lmr36510-burning-problem

器件型号:LMR36510

您好!

我最近在这个论坛上发帖、试图获得一些帮助、为我的应用定义稳压器。

我们使用 LMR36510完成了量产。

在我们的第一次测试中、我们发现了奇怪的燃烧问题、没有任何理由。

我们将使用~50mA 5V 输出进行测试。

由于这是一款新产品、我 认为在这里可以询问是否发现了类似的问题。

谢谢

罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *它不会发热,不会对任何引脚短路,并在引脚6上保持1,6V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有该设计的原理图和布局?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将全天进行测试、我将在这里发布任何新闻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我°到、在一些 PCB 中、一些电感器焊接了90 μ H (短接焊盘)。 我测量了电阻、得出的结论不是短路、但我错了、我在去焊接它时就看到了这一点。  

    今天我了解到,这种电感器顶部的入口指示电极位置,非常有用 :)

    谢谢