This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:估算功耗和 Tj

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923280/bq24600-estimating-power-dissipation-and-tj

器件型号:bq24600

您好、有关如何估算 bq24600 IC 的功耗的任何提示?  我想估算结温、但如果不知道芯片燃烧的功率、我就无法估算结温。  

谢谢、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

      bq24600是一款控制器、因此 IC 本身不会消耗太多电流、 但是、结温取决于外部元件(FET 等的 Rdson)的选择以及测试条件(这会导致开关损耗)以及开关 FET 在布局上与 IC 的接近程度。 它会根据布局和测试条件的不同而变化、因此很难估算结温。 您可以查看获取 EVM 进行测试并查看温度上升的程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我确实相信 bq24600用于两个外部 FET 的栅极驱动电路会导致芯片中耗散的大部分功率。  难道不是这样吗?  我将对栅极驱动器进行一些研究。  

    我已经在电路板上测量了外壳温度、但我对应用结至顶部特性参数(ψjt = 0.6°C/W)有点怀疑、因为结温与此芯片的外壳温度几乎没有什么不同、而芯片的散热量确实只有一小部分。  尽管如此、我想弄清楚芯片中与 FET 和电感器相比消耗了多少功率。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     是的、栅极驱动器也会导致损耗、因此您将看到热点更多地集中在开关 FET 和 IC 上、原因是栅极驱动损耗。 这在很大程度上取决于 Qg (外部开关 FET 的选择)、并且由于 BQ24600具有更高的开关频率(1.2MHz)、这也会导致更大的栅极驱动损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kedar。  我应该在 bq24600数据表中看到、芯片中栅极驱动电路的功率耗散等于 Vin x Qg x fs。   例如、对于24V 输入和12nC 总栅极电荷、这是一个相当大的功率(1/3W)。