This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:感应电阻器值设计

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925563/bq35100-the-sense-resistor-value-design

器件型号:BQ35100

大家好、

客户希望将电流检测电阻值从100m Ω 降低到10m Ω、这是否正常?

有什么副作用吗? 100m Ω 和10m Ω 之间有何精度差异?

它们可以使用什么最小电阻值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 bq35100数据表的第8.2.2.5节、了解如何计算感应电阻器的理想值。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    当然、我知道这个等式。 但请仔细阅读我的问题。

    如果客户希望使用较小的感应电阻器、这是否正常?

    例如:如果客户的峰值负载电流为1000mA、并且他们当前使用100m Ω、因此 Vmax 为100mV、则应该可以。

    但基于相同的负载(1A)、但它们希望降低感应电阻器压降、它们可以使用多低的电压? 任何副作用。

    这是我的问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    当然、我知道这个等式。 但请仔细阅读我的问题。

    如果客户希望使用较小的感应电阻器、这是否正常?

    例如:如果客户的峰值负载电流为1000mA、并且他们当前使用100m Ω、因此 Vmax 为100mV、则应该可以。

    但基于相同的负载(1A)、但它们希望降低感应电阻器压降、它们可以使用多低的电压? 任何副作用。

    这是我的问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    使用较小的感应电阻器会降低监测计感应小电流的精度。 具体取决于它对监测的影响要小得多。 如果他们不打算在负载较小的情况下使用监测计、这可能不是问题。  

    您可以通过查看库仑计数器 ADC 输入范围(-125mV 至+125mV)和分辨率位(14 min、15 max)来检查监测计可感测的最小电流、并使用欧姆等式查看精度是否足以满足应用需求。

    此致、

    Wyatt Keller