大家好、
客户希望将电流检测电阻值从100m Ω 降低到10m Ω、这是否正常?
有什么副作用吗? 100m Ω 和10m Ω 之间有何精度差异?
它们可以使用什么最小电阻值?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Paul、
使用较小的感应电阻器会降低监测计感应小电流的精度。 具体取决于它对监测的影响要小得多。 如果他们不打算在负载较小的情况下使用监测计、这可能不是问题。
您可以通过查看库仑计数器 ADC 输入范围(-125mV 至+125mV)和分辨率位(14 min、15 max)来检查监测计可感测的最小电流、并使用欧姆等式查看精度是否足以满足应用需求。
此致、
Wyatt Keller