This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62410-Q1:3.3V 输出上的纹波电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62410-Q1, TMS320F28377D, TPS62410, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924300/tps62410-q1-ripple-voltage-on-3-3v-output

器件型号:TPS62410-Q1
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377DTPS62410TMS320F28379D

大家好、

我是 Mahindra Electric 的 Pavankumar

我使用 TPS62410-Q1 IC 为 MCU (TMS320F28377D)供电。

稳压器输出端同时存在3.3V 和1.2V 输出。

但我观察的是3.3V 输出上0.25V 的纹波、频率为30kHz、1.2V 输出上不会出现这种纹波。

请您就此问题提供支持。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    您在测试期间连接了哪个负载?

    此致、

    Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前 TPS62410 已连接到 TMS320F28379D MCU 和其他外设。

    您能否确认我可以从 TPS62410 IC 中的3.3V 和1.2V 消耗多少负载、以及是否需要更改任何电感器和电容器值以实现负载 变化?

    目前、 板载3.3V 上的预期电流为300mA、1.2V、我仅将其用于控制器。

    请支持。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    数据表中建议了典型的外部值、例如电感器2.2uH 和输出电容器最小值22uF。

    您能否分享观察到纹波的3.3V 电压轨的波形和原理图? 。  

    可从转换器汲取800mA 负载电流、从转换器汲取的电流在规格范围内。

    此致、

    Tanvee