This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:具有 LDO 的直流/直流转换器(LP2992&TPS723)

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2992, TPS723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925274/tps723-dc-dc-converter-with-ldos-lp2992-tps723

器件型号:TPS723
主题中讨论的其他器件:LP2992

大家好、

我在一个并行应用中使用两个开关稳压器、将输入电压从24V 降低到±3.3V。 然后、我将开关稳压器的正输出+3.3V 连接到 LDO LP2992。 使用 LDO TPS723时-3.3V 的负输出。 在+3.3V 时、开关稳压器的输出电流为500mA、而在-3.3V 时、输出电流为-400mA。  开关稳压器的接线如下所示。

LP2992和 TPS723能否承受开关稳压器的这些电流?

如果我想将开关稳压器连接到线性稳压器、我需要考虑什么?

此致

Selvedin Hodzic

一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvedin、

    我不确定我是否正确理解了您的问题、但我会给您一个机会。

    LDO 通常用于对开关稳压器的输出进行后置稳压和滤波。 确保这种方法效果良好的关键是具有足够的放电能力。  VIN 和 VOUT 之间的差值越宽、PSRR 越好(电源纹波抑制)。 我们的 LDO 基础知识视频对此进行了讨论、 可在此处观看。 以下 gif (如果通过)说明了原因:

    2.我不确定上面发布的图4来自何处、但需要使用反相稳压器来创建负 LDO 的负输入。 为了使负 LDO 正常工作、输入电压的电势必须低于输出电压、因为负 LDO 只能灌入电流。  

    LDO 通常有两种自我保护方式。 第一个是内部电流限制、第二个是热关断阈值。 如果您的输入电源轨正在为其他多个子电路供电、这将非常有用、因为 LDO 会很好地钳制电流、如果输出发生故障、则热关断时不会关断整个系统。  

    但愿这对您有所帮助。