This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:如何在轻负载时改善纹波

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925115/ucc24612-how-to-improve-ripple-at-light-load

器件型号:UCC24612

尊敬的团队:

     我的客户在其设计中使用 UCC24612。

     他们发现轻负载时的纹波有点大。

     您会建议如何改进它吗?

     可以参考下面的应用电路。

     配置为 VIN = 16V~154V 且 VO=54V

这是您的建议。

谢谢

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    应用电路中显示的器件不是 TI 器件、根据政策、我们无法支持该器件。

    此外、UCC24612的工作原理与所示器件不同、并且具有不同的连接。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

      感谢您的回复。

    谢谢

    Edward