This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:电流限制 RILIM 设置低于82欧姆、这是数据表中的最小值

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925123/tps25982-current-limit-rilim-setting-lower-than-82ohm-which-is-the-min-value-in-datasheet

器件型号:TPS25982

您好!

我使用数据表中的公式来设计电流限制19A、并得到 RILIM 计算结果约为75欧姆。

75欧姆电阻器值低于数据表中建议的最小值82欧姆。

我想知道、如果我为 RILIM 使用75欧姆电阻、电流限制是多少。 该公式是否仍适用于设计?

如果没有、如何为 RILIM 设置19A 电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们建议 TPS25982上的最大电流限制为14.7A、如下所示。  

    不建议使用大于14.71A 的任何电流限制值、否则会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我还检查了 RILIM 范围是否为82~1650 Ω。

    使用82欧姆电阻按电流限制公式计算、得出大约18A 的电流限制。

    我想知道哪个电流限制是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在系统级进行设计时、需要将最大电流限制设置为不超过14.71A

    我们尚未将该器件的额定 Rilm < 100欧姆、也不建议将该器件用于持续电流> 15A 的应用。  

    因此、请勿使用小于100欧姆的 Rilm 电阻器。