This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:尝试调整谷底开关延迟时出现问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924572/ucc28056-issue-with-trying-to-adjust-the-valley-switching-delay

器件型号:UCC28056

大家好、

我有一位客户使用 UCC28056并尝试调整谷底开关点。

根据第8.3.3.1节的规定、只需通过 Rdg 进行设置、但是、扫描所有 R 值不会导致延迟方面的任何有用差异(请分别参阅下面的图像、了解 R = 160K 和9K)。  

它们使用的是 ST 500V FET  (STB28NM50N) https://www.st.com/resource/en/datasheet/stb28nm50n.pdf

我可以通过电子邮件共享原理图。

您能帮助我们制定解决方案吗?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我查看了数据表、正确的是、选择 Rdg 会设置 CS/ZCD 检测到零电流时的开启延迟。

    您可以设置 TZCDR0到 TZCDR7的延迟。  请注意、延迟为 TZCDRO +deltaTZCDRx。  如果您选择的 Rdg0为130K、则最短时间为170ns。  因此、如果您选择 RDg1、则延迟将为170ns + 45.5ns = 215ns。  请参阅数据表的第5页和第7页、了解如何选择电阻器。

    如果它们尝试获得小于170ns 的延迟、则无法实现。 如果延迟大于170ns、则应可以对其进行调整。

    您可能还需要使用 Excel 设计工具检查两个 ZCD/CS 滤波器的设置。  您可以在以下链接中找到该工具。

      

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我不确定我共享的波形是否可见。 我通过 Word 文档附加了该文档。

    客户知道如何选择电阻器。 问题是当它们选择任一极端值(9K 与160K)时、延迟没有真正的差异。

    在波形中、您可以看到 Vds 相当高(不在谷底)时它会切换。  有什么想法、有什么问题吗?

    此外、它们还使用 UCC28056常规版本(而不是 B 或 C)。 如果它们使 ZCD 电容为22pF、它们会注意到它在谷底开关方面看起来更好、但电流波形会产生噪声。 如果它们增加这个 ZCD 电容器、电流看起来会更好、但它们会失去它们之后的软开关。

    e2e.ti.com/.../Valley-switching-delay-waveforms.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    因为您直接联系了我。 我将关闭这个。

    此致、

    Mike