请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064A 尊敬的先生:
当 Vac 输入为264Vac 时。 它发生在 GDA 和 GDB 之间的跨波。
是这样吗?
Z1:GDA
Z2:gdb
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.