This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:峰值电流与平均电流控制

Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925512/tps63802-peak-current-vs-average-current-control

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件: TPS63020

您好!  

选择具有峰值电流模式控制的转换器时、我应该记住什么?  

文献指出、此类转换器可能会表现出次谐波振荡和混乱、但对 TPS63802等转换器有何实际影响?

我将使用降压/升压作为 LDO 输入的稳压器、为低噪声模拟传感器供电。 在这种情况下、应该考虑控制模式吗? 更合适的是使用峰值电流控制的 TPS63802或使用平均电流控制的 TPS63020?  

转换器的输出电压为2.1V、输入电压为2V-5V。 因此、占空比>50%是可能的。  

提前感谢您、  

Alex。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    对于转换器、通常在进行内部补偿时无需考虑使用的控制方法。 此类转换器的设计人员确保器件在良好布局上与推荐的外部组件保持稳定。

    因此、您可以将这两个器件用于您的应用。