This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:VCT 问题

Guru**** 2516400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925594/bq40z60-vct-question

器件型号:BQ40Z60

1."以下所有条件必须在连续的两个40s 周期内发生"的含义是什么。 这是否意味着80年代?

2."容量累积变化> 0.25mAh "的含义是什么。

3.如果符合 VCT 条件,TC 和 FC 将设置为1?

4. 如果符合 VCT 条件, RSOC 是否会跳至100%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 RSOC 满足 VCT 条件、它是否会跳至100%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面我的评论。
    1. 是的。
    2. 它可确保在充电终止发生时连接充电器。 否则、可能会发生错误检测。
    3. 如果 SOC 标志配置 A[FCSetVCT]= 1且 SOC 标志配置 A[TCSetVCT]= 1、则为是。
    4. 是的。

    Andy