This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:化学编程时、错误代码= 1712

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923124/bqstudio-error-code-1712-when-chemistry-programing

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ35100

您好!

我的客户希望将 BQ35100 EVM 与 bqstudio 上的 Panasonic CR123A (Chemistry ID=0616)搭配使用。

错误代码:选择电池化学成分时、出现1712点击"Program Selected Chemistry (程序选择的化学成分)"。

什么是问题? 请告诉我您的建议?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    确保在 gesw-chemupdateer 页面上使用最新的化学更新程序、并使用最新的 bqStudio。 您可能需要尝试 v1.3.100并查看错误是否消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    下面我确认一项。

    作为评论链接的最新网站版本为 v1.3.86。 如何获取 v1.3.100?

    此致、Katsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下链接。
    Andy