This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54314:TPS54314 ENA 阈值问题

Guru**** 2815115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923971/tps54314-tps54314-ena-threshold-issue

器件型号:TPS54314

大家好、

上电阻块是客户的电路、输入为5V、客户使用两个电阻分压器驱动 EN 引脚、 如果 EN 的电压为2.5V (10k 和10k 分压器)、则说明一切正常、但如果 EN 的电压为1.7V (10k 和5.1k)、 然后、TPS54314的输出变为1.5V (不是1.8V、PWM 占空比也从35%变为29%)。 我们认为1.7V 应启用器件、因为 EN 阈值仅为1.2V。

您能否帮助分享评论、为什么会发生这种情况?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    我正在处理这一请求。

    下周初我会再回来。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    好的、谢谢

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    EN 引脚是一个逻辑引脚、不应影响 Vout。 如前所述、1.4V 足以启用器件。

    请您分享完整的原理图、以确保我们没有忽略任何内容。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    我没有听到您的反馈! 您能解决您的问题吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    问题已解决、我们发现 ENA 引脚已连接到内部基准、因此电阻器亲和素不应连接到 ENA。

    非常感谢你的帮助。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    感谢您的确认!

    此致、

    Febin