This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:它是否可用作20W 钨卤素灯泡的负载开关

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25926, TPS25982
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924438/tps25926-is-it-usable-as-load-switch-for-a-20w-tungsten-halogen-light-bulb

器件型号:TPS25926
主题中讨论的其他器件: TPS25982

您好!

我们认为使用 TPS25926作为高侧开关来切换12V/20W 钨卤素灯泡。
是否可以将 TPS25926的限流特性用作开关灯泡的浪涌电流限制器。

对于12V/20W 灯泡、我们具有~2A 的静态负载、但从室温启动时、浪涌电流可能高达18A。
这对电源系统产生了巨大影响。 因此、我们的想法是将电流限制设置为5A、以实现软启动行为。
它是否适用于 TPS25926?

谢谢、此致、
Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    包括 TPS25926在内的所有电子保险丝器件都限制了启动期间的电流。 电子保险丝器件的总体理念是限制启动期间的浪涌电流。

     是否可以在启动期间将流入卤钨灯泡的电流限制在1.6A 或更低? 如果初始电流受到限制,灯泡是否会出现任何启动问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    1.6A 时不会出现启动问题、但在灯泡消耗其额定电流之前的加热阶段将需要更长的时间。

    我的问题是 、当 TPS25926 限制电流时、它将加热至过热限制并完全关闭。
    因此、灯泡在打开时会摆动。

    您是否有任何客户使用电子保险丝来开关灯泡?

    此致、
    Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    我理解您的观点。 器件可在启动期间实现热关断、具体取决于各种因素、

    • 电路板上的器件 RQJA -(取决于布局)
    • 最高环境温度
    • 功率损耗和  
    • 功率损耗持续时间

    如果您的 TPS25926面临启动问题、您可以尝试使用 TPS25982或热插拔控制器+ FET 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    好的、谢谢您的建议。 我将介绍 TPS25982。


    此致、
    Henrik