主题中讨论的其他器件: TPS25982
您好!
我们认为使用 TPS25926作为高侧开关来切换12V/20W 钨卤素灯泡。
是否可以将 TPS25926的限流特性用作开关灯泡的浪涌电流限制器。
对于12V/20W 灯泡、我们具有~2A 的静态负载、但从室温启动时、浪涌电流可能高达18A。
这对电源系统产生了巨大影响。 因此、我们的想法是将电流限制设置为5A、以实现软启动行为。
它是否适用于 TPS25926?
谢谢、此致、
Henrik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们认为使用 TPS25926作为高侧开关来切换12V/20W 钨卤素灯泡。
是否可以将 TPS25926的限流特性用作开关灯泡的浪涌电流限制器。
对于12V/20W 灯泡、我们具有~2A 的静态负载、但从室温启动时、浪涌电流可能高达18A。
这对电源系统产生了巨大影响。 因此、我们的想法是将电流限制设置为5A、以实现软启动行为。
它是否适用于 TPS25926?
谢谢、此致、
Henrik
您好 Praveen、
1.6A 时不会出现启动问题、但在灯泡消耗其额定电流之前的加热阶段将需要更长的时间。
我的问题是 、当 TPS25926 限制电流时、它将加热至过热限制并完全关闭。
因此、灯泡在打开时会摆动。
您是否有任何客户使用电子保险丝来开关灯泡?
此致、
Henrik