尊敬的 TI 团队:
我想问关断时的泄漏电流。
在数据表中、泄漏电流描述如下。
如果上述条件得到确认、则表明 VSHDN = 2V、当 SHDN 引脚为高电平时、上面显示的泄漏电流被视为泄漏电流。
当 SHDN 引脚为低电平时、泄漏电流是多少?
此致、
是的、奥特伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我想问关断时的泄漏电流。
在数据表中、泄漏电流描述如下。
如果上述条件得到确认、则表明 VSHDN = 2V、当 SHDN 引脚为高电平时、上面显示的泄漏电流被视为泄漏电流。
当 SHDN 引脚为低电平时、泄漏电流是多少?
此致、
是的、奥特伊
您好、 Ottey、
如果 VIN_SYS=24V (VIN=24V)、则 SHDN=LOW 条件下的泄漏电流是否与数据表中描述的 VOUT 引脚泄漏电流规格相同?
否
100μA VOUT 引脚泄漏电流、仅描述最小值为1 μ A。 如果 SHDN =低电平、泄漏电流(电流为正值)是否会从器件泄漏?
它是 VOUT 引脚流入器件的泄漏电流、不随 SHDN/引脚的状态(高电平或低电平)变化。 当 SHDN =低电平时、最小值-100uA 也适用。
此致、Rakesh
尊敬的 Rakesh
感谢你的答复。
我想提出补充问题。
"1.如果 VIN_SYS=24V (VIN=24V)、在 SHDN=LOW 的条件下、泄漏电流是否与数据表中描述的 VOUT 引脚泄漏电流规格相同?
否 "
请告诉我当 VIN_SYS_VIN=24V 且 SHDN=Low 时 VOUT 引脚的泄漏电流大小。
(或者、如果对 VIN=SYS、VIN 施加一定的电压、那么当 SHDN=LOW 时、您是否有关于 VOUT 引脚泄漏电流的数据?)
此致、
Rakesh