This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:关断时的泄漏电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923005/tps2663-leakage-current-at-shutdown

器件型号:TPS2663

尊敬的 TI 团队:

我想问关断时的泄漏电流。

在数据表中、泄漏电流描述如下。

如果上述条件得到确认、则表明 VSHDN = 2V、当 SHDN 引脚为高电平时、上面显示的泄漏电流被视为泄漏电流。

当 SHDN 引脚为低电平时、泄漏电流是多少?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ottey、

    由于 V (IN_SYS)= 0V、即使 SHDN =低电平、泄漏电流仍保持不变、因为器件处于禁用状态

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh

    感谢你的答复。

    我想问一下 TPS26631的泄漏电流值。

    ₋100μA 电流被描述为最小值为1 μ A、如下所示。 是否可以识别最大100μA μ m 器件的这种泄漏?


    (可能在数据表表示法中、器件的电流输入为+、输出电流为₋μ A。)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ottey、

    100uA 是 流入器件的最大电流、在 VOUTp 引脚进入器件时显示为-ve。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh

    感谢你的答复。

    换句话说、禁用器件时 VOUT 引脚输入到器件的链路电流是否为?
    此外、这是否意味着禁用器件时电流不会从 VOUT 引脚泄漏?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ottey、

    由于输入 V (IN_SYS)= 0V、Vout 上的泄漏电流不会随 SHDN/引脚的状态(高电平或低电平)而变化。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh

    感谢你的答复。

    我想要求添加一些古怪的东西。

    如果 VIN_SYS=24V (VIN=24V)、则 SHDN=LOW 条件下的泄漏电流是否与数据表中描述的 VOUT 引脚泄漏电流规格相同?

    100μA VOUT 引脚泄漏电流、仅描述最小值为1 μ A。 如果 SHDN =低电平、泄漏电流(电流为正值)是否会从器件泄漏?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ottey、

    如果 VIN_SYS=24V (VIN=24V)、则 SHDN=LOW 条件下的泄漏电流是否与数据表中描述的 VOUT 引脚泄漏电流规格相同?

    否  

    100μA VOUT 引脚泄漏电流、仅描述最小值为1 μ A。 如果 SHDN =低电平、泄漏电流(电流为正值)是否会从器件泄漏?

    它是 VOUT 引脚流入器件的泄漏电流、不随 SHDN/引脚的状态(高电平或低电平)变化。 当 SHDN =低电平时、最小值-100uA 也适用。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh

    感谢你的答复。

    我想提出补充问题。

    "1.如果 VIN_SYS=24V (VIN=24V)、在 SHDN=LOW 的条件下、泄漏电流是否与数据表中描述的 VOUT 引脚泄漏电流规格相同?

    否 "

    请告诉我当 VIN_SYS_VIN=24V 且 SHDN=Low 时 VOUT 引脚的泄漏电流大小。
    (或者、如果对 VIN=SYS、VIN 施加一定的电压、那么当 SHDN=LOW 时、您是否有关于 VOUT 引脚泄漏电流的数据?)

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ottey、

    60V 时为15uA (典型值)。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh

    感谢你的答复。

    "在60V 时为15uA (典型值)。"

    1.当 VIN (VIN_SYS)= 60V 时、上述泄漏电流是否为泄漏电流?
    正确地认识到 VIN (VIN_SYS)= 24V 没有数据吗?

    2.上述泄漏电流是否表示器件 VOUT 引脚的泄漏电流输出为15μA μ A (典型值)?

    此致、

    是的、奥特伊

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ottey、

    您能帮助我们了解问题、以便我们更好地解决问题。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh

    很抱歉、我无法很好地传达要求。

    我们的客户告诉我、VOUT 引脚在 SHDN=LOW、VIN=VIN_SYS=24V 时的泄漏电流。

    顺便说一下、当器件在 SHDN =低电平时处于分离状态时、VIN_SYS (VIN)的值是多少、Vout 引脚泄漏电流的最小值是100μA μ A?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    当器 件处于禁用状态且 SHDN =低电平且 VIN_SYS (VIN)= 60V 时、Vout 引脚的泄漏电流为15uA (典型值)。 我们没有24V 的数据、但它将小于15uA。 希望这对您有所帮助。

    此致、Rakesh