This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:TPS63710:PG 行为

Guru**** 2561600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925278/tps63710-tps63710-pg-behavior

器件型号:TPS63710

我正在尝试了解系统中 PG 会在哪个点变为高电平;即、在哪个输出电压下、它将对地具有高阻抗。

器件数据表的表2指出、当"VOUT 处于稳压状态"时、PG 变为高阻抗。

我找不到一个简单的定义来说明这是什么时候。

当输出处于指定的输出电压容差(+/-1.5%)范围内时、是否会出现这种情况?

这对于 PG 输出来说似乎非常紧密、这让我认为这比我想象的要好。

非常感谢您的帮助。

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    通常、在电气特性表中指定了上升/下降 VOUT 阈值。 但是、我无法在该器件的数据表中找到它。 因此、我检查了内部系统、典型阈值是 Vout 的96%。  希望这对您有所帮助。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。

    非常感谢。

    此致、

    Darren