This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:与 TLV62569的比较

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922757/tlv62585-comparison-to-tlv62569

器件型号:TLV62585
主题中讨论的其他器件:TLV62569

大家好、

您能否根据   以下条件提供 TLV62569与 TLV62585之间的效率比较:VIN=4.5V Vout=1.1V L=2520尺寸。

谢谢!

专利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    您能否说明 比较具有不同电流额定值的两个器件效率的目的? TLV62569是2A 器件、而 TLV62585是3A 器件。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    您可以使用 Webench 比较 TLV62569和 TLV62585之间的效率。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。 请随时再次发布您的问题以重新打开主题帖。

    此致、

    Excel