This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:并联电源、可提高电流容量和输出电容

Guru**** 2557670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810, LMZ30606, PTH04T231W, PTV05010W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925154/tpsm82810-parallel-supply-for-increased-current-capacity-and-output-capacitance

器件型号:TPSM82810
主题中讨论的其他器件: PTH05050WPTH04T231WLMZ30606PTV05010W

您好!

能否并行使用多个 TPSM82810?

我有一个电压轨需要大于4A 的电压、另一个电压轨需要大于800µF μ F 的电容(TPSM82810的限制为470µF μ F)。
当我们已经拥有13+ TPSM82810时、只需为这两个电压轨添加另一组 BOM 项目就会很遗憾。

此致、
Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这是一种将任意2个直流/直流转换器并联的方法:  

    您是否有800uF 的陶瓷电容器?  如果其中一些具有 ESR、则会极大地帮助提高稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    它们都是陶瓷电容器。 遗憾的是、PTE 设计消除了电解质。

    它可能超过844µF μ F、因为我尚未确定其中一个电源引脚需要什么电容器。

    1x 330µF ­±20%
    4倍100µF ­±20%
    2倍47µF ­±20%
    2x10µF ­±20%
    ?x?µF

    感谢您提交该文档。 我需要仔细查看它、看看我们是否愿意实施它。
    关于这两个电源、我错了。 需要>4A 的电源与需要≥844µF Ω 的电源相同。

    此致、
    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么您"需要"这么多电容器?

    是否可以添加电阻器来创建 ESR?  即使您不能、它也可能仅从 PCB 布线的阻抗和/或输出路径中的铁氧体磁珠中保持稳定。

    对于还可以支持更多输出电容器的更高电流、我们有 LMZ30606。  我们还具有较旧 的 PTH04T231W 和 PTH050W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    我不认为我们可以使用负载共享电阻器、因为电源用于处理器的内核。 消耗的电流会因处理器所做的工作而异。 由于必须增加 VDC 以补偿消耗的电流、因此我们的内核电压会有太大的变化。

    电容器由 Xilinx Ultrascale+要求确定。 这种核心供应需求远远超过我的预期。

    您是否建议使用≥10A 稳压器、同时考虑到了高效的布板空间? LMZ30606很好、但6A 电流时并不是很理想。
    该稳压器将从5V 降至0.85V。


    此致、
    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要高得多的电流、可能可以使用我们的 PTH/PTV 系列中的器件。  它们可以提供更高的电流和大输出电容器。

    PTV 是器件的垂直方向、占用的电路板空间减少了 x-y。  PTV05010W 将是8A 模块。

    PTH04T231W 是10A 的水平安装选项。