This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51052B:无线充电产品系列

Guru**** 2793425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925402/bq51052b-wireless-charging-portfolio

器件型号:BQ51052B

大家好、

我正在搜索开发 套件、但找不到一个、它被列为过时的。  该器件还会停产吗?  是否有新器件即将推出?

在该设计中、设计功率预算将是一个驱动器。 我想确保我了解待机模式。 这是芯片没有主动接收 无线电源但能够检测到无线充电器的模式吗?  我在电池(4.2V)上看到的静态电流为12uA (最大20)、因此在不充电的情况下功耗为~50uW、对吧?

看起来 Qi 充电芯片是在设计时就考虑到了锂离子电池。  在整个工作温度范围内使用镍金属电池具有一些优势。  是否有任何可支持镍金属电池的 Qi 充电选项?

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Ramon

    我将在离线时与您联系以讨论此设计。