This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:在执行负载开关测试时 OUTB 损毁

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925474/ucc27524a-outb-crashed-while-do-the-load-switch-test

器件型号:UCC27524A

大家好、

 我的客户报告了一个关键问题、即在 负载开关测试中、OUTB 损毁(GND 电阻约为20 Ω)、该测试将 UCC27524a 用于交错 PFC 低 侧栅极驱动器。

 下面是 UCC27524a 崩溃的波形、CH2:电感器电流;  CH3:OUTA CH4:OUTB、  从波形中、似乎出现了较大的负电压(>10V)、同时设置为高电平、 然后 OUTB 崩溃。

 详细的原理图和 PCB 布局可在 attached.e2e.ti.com/.../UCC27524A-OUTB-Crash-Issue.docx 上找到

 请您就以下项目发表意见吗?

 -> OUTB 损毁的原因;

 -> 如何解决此问题;

期待您的回复、谢谢。

 

此致
Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您的联系。

    从您共享的标记为"测试波形2"的波形中、看起来存在明显的过冲/下冲、峰间电压为40V、并且 OUTB 上可能存在非常快的 dv/dt、这远远超出了驱动器的额定值、您知道 OUTx 引脚电压不应超过20V。

    我相信上面(第一个)的图像是相同的波形、其中通道3和通道4上的下冲是恒定的、到 OUTB 上的第5个周期的故障点。  

    我还回顾了 PCB 布局、从 OUTx 到栅极的长布线中似乎存在显著的寄生电感、这是栅极驱动路径中的常见过冲/下冲源。 从标有"测试波形1"的图片中可以明显看出这一点、其中 OUTA 还显示出显著的下冲~-5.5V。

    为了减轻瞬态并减轻 OUTx 引脚上的应力、我建议将二极管从 OUTx 钳位到 GND、将 OUTx 钳位到 VDD、以确保输出级处于建议的工作条件范围内。

    另一种可能的权变措施是增加关断电阻器 R137和 R139、以抑制 OUTx 引脚下降沿期间的下冲。 我相信在电流原理图中、这个值为6.8 Ω、考虑将这个值增加到12/15 Ω。 这将降低关断速度并减少下冲。 明显的折衷是功率晶体管增加的开关损耗。

    如果您需要进一步的帮助、请尝试上述建议并告知我们。

    此致、

    -Mamadou