This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:缓冲器电路的组件选择

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924946/tps61322-components-selection-for-snubber-circuit

器件型号:TPS61322

大家好、团队、

我想确认缓冲电路组件的选择。

1:数据表建议的5 Ω+ 120pF、对于5.1 Ω 而不是5 Ω、可以接受吗?(E24)

2:我们还需要注意任何其他事项、例如额定电流/直流偏置规格。

3:如果只是添加缓冲器来降低 EMI 噪声、是否可以使用相同的建议值?

感谢您的支持。

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki:

    输入电压、输出电压和负载条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    条件为输入电压:3.3V/输出 电压:5.0V/Iout:60mA。

    我知道、由于电流非常低、因此无需添加带缓冲器的肖特基。

    但是、即使在这种情况下、客户仍在考虑在 PCB 上为缓冲器制作自由焊盘图案、以便在元件面临 EMI 问题时放置元件。

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki:

    是的、对于此类负载、无需添加肖特基或缓冲器。 但可以预订一个位置。 返回到您的问题:

    1:数据表建议的5 Ω+ 120pF、对于5.1 Ω 而不是5 Ω、可以接受吗?(E24)

    是的、没关系

    2:我们还需要注意任何其他事项、例如额定电流/直流偏置规格。

    布局很重要。 请确保 Cout 尽可能靠近 IC 放置、路线最短

    3:如果只是添加缓冲器来降低 EMI 噪声、是否可以使用相同的建议值?

    是的。 如果 客户非常关心 EMI、建议为铁氧体磁珠预留一个位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢您的支持!

    与#2相关、客户提到电流将流经缓冲器、因此他们可以选择正确的值。

    电流值对于选择组件是否重要?(我认为电流不是很低、因此电流不是很重要)

    正如您的评论一样、布局非常重要。 除此之外、请告诉我我们还可以参考哪些 RC 规格。

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki:

    缓冲器组件的最推荐值与实际电路的寄生阻抗有关。 我们只给出一些典型的建议。  以下是应用手册:https://www.ti.com/lit/an/slva255/slva255.pdf