This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177A:在调光方面遇到了一些问题

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61177A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921910/tps61177a-met-some-question-in-dimming

器件型号:TPS61177A

大家好、

我们在平板电脑中使用 TPS61177A、并在调光中遇到了一些问题。

调光模型:混合

频率:600kHz   

示意图:

输入:单节电池   

负载:9x6 LED   

输出电压:27V@21x6mA

问题:

当将 PWMB 的 D 从0更改为50%时、 光强度可能会从 D 的 incearse 更改为50%;但是、当将 D 从50%更改为100%时、光不能通过 PWMB 进行更改。

您能帮我提供一些有关此问题的见解吗?

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    如何测量光强度? 由于人眼对高亮度下的强度变化不敏感、因此在调整 PWM 占空比时最好测量输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    由于时间很长、我将关闭此线程。 如果您还有其他问题、请联系。 提出新问题。 非常感谢!

    BR、

    Robin