This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51367:输入电压为5V 时、最大和最小输出电压分别是多少?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924981/tps51367-what-s-the-max-and-min-output-voltage-with-input-voltage-5v

器件型号:TPS51367

您好、专家、

我无法找到占空比范围、输入电压为5V 时的最大和最小输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我从客户那里获得了最新信息。 这将在这两个应用中使用。

    VDDQ:1.2V/12.14A

    VCCSA:1.05V/11.1A

    可以支持5V 输入电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、这里没有问题。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:YUCHANG、

    请问我们是否有适用于此器件的 webench?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    我认为此器件没有可用的 webench、但您可以在 TI.com 上试用 pispice 仿真模型

    裕昌