This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:有关 Iz 和 VIN 的信息、请咨询

Guru**** 2601505 points
Other Parts Discussed in Thread: TL432, ATL431LI, TL431, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925467/tl432-consult-for-iz-and-vin

器件型号:TL432
主题中讨论的其他器件: ATL431LITL431ATL431

大家好、

在这里了解您很高兴。 我对该器件有两个问题、

对于 TL432、用于调节的典型最小阴极电流为0.4mA? 不同环境温度下的最小值(-40C-85C)如何?

2、最大输出电压为36V、如果使用较大的电阻器、输入电压可能会高于50V、对吧? 如果我们可能使用100V 输入电压生成2.5V 输出电压、会有什么风险?  

BR、

CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们不保证在85°C 时的最大 IKA (min)、但根据我的经验、它将接近0.7mA。 我会在最大25C 时将 TL431最小值偏置为1.5x Ika (min) 、以考虑温度变化和批次间差异。 如果您需要较低的 IKA、请考虑 ATL431或 ATL431LI。

    2.如果您在2.5V 电压下进行调节、且低于输入电压为100V、则不会出现任何问题。