This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:在输入电源断电几次后损坏

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924157/tps63070-damaged-after-few-times-cut-input-power

器件型号:TPS63070

大家好、

我使用 tps63070制作了首次使用 PCB。
我遵循了数据表和"用于降低辐射 EMI 的层设计..."
放置的元件与产品型号的数据表 BOM 中的元件相同。
启动时一切都很正常、我将输出设置为5.0V (电阻器680R 和130R)。
工作几个小时后、我继续检查板上的其他组件、并多次从板上的直流插孔切断电源。
 我的失望开始了:( 直流/直流转换器不再提供输出、在连接电源后变得非常热。
我检查所有引脚(无电源)、并且只有 VAUX 引脚连接到 GND。
我布置了我的心肌和图层。


什么可以是重新启动、它是否可以保护?
提前感谢您!

此致!
Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的输入电压是多少?  您如何切断电源并连接电源?  电源和电路板之间是否有开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    输入电压为开关电源的12、26V。
    通过直流插孔连接器切断和连接电源。
    只需插入并拔下连接器。 (线路中无正常开关)

    我还使用这个损坏的电路板进行了测试、以将5V 输出从直流转换器添加到电源板。
    但在这种情况下、tsp63070也会变热。

    谢谢!
    Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    您是否还可以检查从 L1到 GND、从 L1到 L2的阻抗? 从 L2到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我没有测量阻抗的工具。

    我可以为您检查其他内容吗?

    此致!
    Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    我的意思是、您可以检查 从 L1到 GND、从 L1到 L2的电阻。 使用万用表从 L2连接到 GND。  我确定您应该有一个万用表、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    是的、是的。 万用表。 )

    我从 PCB 上拆焊了 IC、但仍有 IC 要调查、也可以在同一 PCB 上焊回。
    (我这样做是因为无法为 PCB 提供5V 电压。 现在、我提供外部5V 电源、直流/直流的占位符是免费的)


    仅在 IC (未焊接 IC)上测量电阻:
    L1至 GND:240Ω Ω(探针的任意方向)
    L2至 GND:11MΩ Ω(L2上有正极探针、GND 上有负极探针)
    GND 到 L2:2.9MΩ Ω(GND 上为正极探针、L2上为负极探针)
    L1至 L2:2.9MΩ Ω(L1上有正极探针、L2上有负极探针)
    L2至 L1:11MΩ Ω(L2上的正极探针和 L1上的负极探针)
    焊接在 PCB 上的线圈:0.3Ω(部件 XFL4020-152MEB)

    谢谢!
    此致
    Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Igor、

    L1引脚似乎也损坏了。  

    插入输入电压时、您是否保护了最大输入电压?  由于 LC 谐振,输入电压可能会振铃到一个非常大的值。  您可以在输入侧添加470uF EL 电容器以减少振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我将电源从无负载的稳定12.26V 开关电源连接起来。 (负载为4A 时、电源电压为11.58V)
    应该是稳定的电源。

    无论如何、感谢您提供有关额外电容器的建议。
    我还将补充说、我将更加安全。

    同时、我将使用全新 IC 焊接新 PCB、并与您分享测试结果。
    我使用 IC 的红外摄像头温度进行了检查、它仅比环境温度高1-2度、输出负载约为800mA。
    *IC 配置为输出5V 电压。


    此致!
    Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    我的意思是瞬态电压、而不是稳定电压。  如果您在插入电源时获得 Vin、则可以在该时间找到输入电压环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    好的、我将在接下来的几天内尝试测量它。

    谢谢!
    此致
    Igor