This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:调节不起作用

Guru**** 2393285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061, TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921023/tps43061-regulation-does-not-work

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件: TPS43060

我的 TPS43061有问题。 我的电路是由 webench 设计的(55V/25A)。 但是、55V 的正确输出电压仅在最小负载下可用、一旦功率增加、输出电压就会降至40V 以下。 FB 电压低于0.8V、但未调整为1.22V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    请分享您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面您可以看到 Webench 的设计。 这是我根据尽可能最好的电阻值累积的。 在输出端、有一个额外的扼流圈和一个更大的电容器来平缓电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6557.WBDesign25.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    请测量 VCC 波形、引导引脚波形、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC

    输入电压


     

    海伦

    在上面的 VCC 图中、您可以看到 VCC 引脚的电压曲线。 该电压受到了很大的干扰、因为晶体管的开关部分重叠、并且它们会在短时间内反复关闭和导通。 您可以在下面看到这一点。 通过这种开关行为、VIN 受到干扰、如图 VIN 所示。 因此、这种干扰无处不在。


    在这些图片中、许多干扰已被晶体管和扼流圈上的 RTCSnubber 滤除。

    您是否仍然有什么想法可以帮助您?


    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    哪个通道是 VCC、哪个通道是 BOOT、VIN?  您可以在波形中标记它们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    在图中、VCC 通道1是 VCC、在图中、VIN 通道1是 VIN 信号。 通道2和3是 LDRV 和 HDRV 信号。

    以下两张图片显示了启动信号。

    下面显示了 COMP 引脚。 您可以看到 IC 反复启动。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    在通道3中 、您可以看到流经扼流圈的电流。 通道1表示 LDRV、通道2表示 HDRV 引脚。

    如何防止晶体管在完全磁化和最终磁化之间切换两次?

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来您的电路 不稳定。

    请与我们分享原理图和布局文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我对此进行了调查、发现峰值是由 LDRV 的最短关断时间引起的、而不是由干扰引起的。 扼流圈放电过早、因此电压不能升至55V。 这可能是什么触发因素?

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在20Vin、55Vout 应用中、最小 Toff 不是问题。

    您可以分享 MOSFET 数据表吗? 和您使用的 TPS43060或 TPS43061是什么?  如果是 TPS43060、则 VCC 过低、需要高于7V。 您能否再次检查 VCC 平均电压?

    顺便说一下、我需要检查布局。 请将布局文件发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我在此设计中使用43061。
    您可以在下面看到电路。 如果您需要我的设计、请向我发送一封电子邮件、因为我无法通过门户共享或隐藏整个过程。
    现在、我已经订购了评估板来测试您的设计。
    对于 MOFET、我使用 STP19NF20。

    此致、
    Patrick

    e2e.ti.com/.../STP19NF20.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 请接受我的友谊请求并关闭此帖子,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 MOSFET 的规格、发现它针对10V 栅极驱动器应用进行了优化。 因此 TPS43061不适用。 使用 TPS43061很难导通和关断 FET。  您应该使用 TPS43060、它具有7.5V 栅极驱动器电压。