This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:TMG 1210由 Tina TI 导入 ADS

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923946/lmg1210-lmg-1210-import-in-ads-by-tina-ti

器件型号:LMG1210

您好!

对于 FBH-Berlin 的研究<a href="">">e2e.ti.com/.../483653 项目、我尝试通过 Tina TI 将 LMG1210的 PSpice 模型导入到 ADS 中、如所示:" s/s://e2e.ti.com/support/amplifierf/14/t/483653?how-to-the-spice-ads-of-LMH5401-into-spice "( 可能更容易导入文件)。 只要我想将 Spice 文件导入 Tina TI 并尝试编译、就会收到一条错误消息:"不支持:命令.AtoConverge.line#20"  

我希望你能帮助我。

此致

Robert Stöcker ö m  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您联系 lmg1210。

    我们支持的1210型号是 Tina 和 PSpice。 可以转换为 ADS、但目前我们没有1210的 ADS 模型。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。 但我无法将文件导入 TINA。 是否有任何解决此问题的方法。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢您告诉我、
    您可以使用未加密的。 库文件、以帮助导入到您选择的仿真软件中。


    谢谢、e2e.ti.com/.../lmg1210_5F00_unencrypted.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、我曾尝试导入 lmg1210_Unencrypt.li

    但我遇到错误:"缺少语法元素:第773行"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、

    您能告诉我您如何将.lib 导入到 Tina 中吗?

    对于 ADS 模型、您可能需要使用 ADS 仿真软件进行转换。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我去了文件->导入-> PSpice circut 文件

    我将尝试将其转换为 ADS

    提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    Jeff 的建议是否解决了该问题。

    如果您有其他与栅极驱动器相关的问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Mamadou

    不、我们到目前为止还没有解决这个问题。

    如果能帮我、那就太棒了。

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    随附的应用手册应该会有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/slva527/slva527.pdf

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马马马杜

    我的问题是、我在 Tina 中尝试编译 SPICE 模型时立即得到了一个 erros。

    此致

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、  

    我对延迟答复表示歉意。

    代码中的"773行"是什么样子的?

    不同型号或仅 LMG1210是否会出现类似错误?

    您是否曾尝试过其他型号?

    此致、

    -Mamadou