This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:电源管理论坛

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ2000, BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922479/bq24172-power-management-forum

器件型号:BQ24172
主题中讨论的其他器件: BQ2000BQ24105-Q1

在其他帖子(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/915362 和 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/918802I)中、收到了关于 BQ24172是否适合为镍氢电池组充电的冲突信息。  

BQ24172的 TI 登录页面(https://www.ti.com/product/BQ24172?qgpn=bq24172#product-details)表明它可与镍氢化学电池配合使用。

能否请 TI 的人员确认我们是否可以安全有效地使用带镍氢电池的 BQ24172?

我知道、我们需要以与通常用于镍氢电池不同的方式管理充电终止、并且我们可能无法使用此解决方案进行满容量充电。  

我们已经查看了 TI 应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slyt468/slyt468.pdf)、该手册介绍了如何将锂离子充电器与镍氢电池配合使用。

谢谢、

杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    BQ24172只能提供恒流充电部分。  如果充电器像锂离子电池一样进入恒压模式、充电器可能无法正确终止。  我不知道是哪个锂离子充电器 Charles Mauney 用于他的 AppNote。  他不再在 TI 工作。  我们还有其他客户使用了 BQ24172来充电器镍氢电池、但他们使用安全计时器以低于0.5C 的充电电流终止充电、并将 CV 设置点设置为 OVP 点、与下面的应用手册中所述类似。

    https://www.ti.com/lit/an/slua843/slua843.pdf

    或者、它们使用另一个 IC (例如 bq2000)或具有 ADC 的主机处理器来执行终端。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff:

    感谢您的回复。  有关汽车应用中镍氢电池的应用手册将非常有用。

    我们将 MCU 连接到 TS 和 FB 引脚(ADC 通道)以及 STAT 和 ISET 引脚(GPIO)。  我们的目的是监控 STAT、TS 和 FB、并在 FB 上的电压达到特定水平和/或 TS 上的温度上升到超过特定阈值时通过将 ISET 保持在低电平来禁用充电。   

    另一个问题是、我无法让安全计时器与我们的镍氢电池组一起工作。  我放置了一个15nF 电容器(应该是84分钟)、但使用镍氢电池时充电不会停止(使用 锂聚合物电池组时、安全计时器工作正常)。

    该论坛的另一篇文章(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/918802)告诉我、安全计时器不适用于镍氢电池。  您能否确认这是否正确?

    此外、我们在使用镍氢电池组时看到的充电曲线看起来具有某种恒定电流阶段(30分钟- 1小时、具体取决于我们使用的镍氢电池组以及放电深度)。  则存在较长的缓慢斜坡 电压和下降电流相位(下图)。  这与 CC 或 CV 相位不完全匹配、但似乎可以为电池提供接近满电的电荷。  当它达到0.1C 时、它甚至(使用一些镍氢电池组)终止。

    我希望你能够确认我们的方法将会奏效,我们看到的结果也是预期的。

    谢谢、

    —杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    充电器的安全计时器不知道您是否连接了锂离子或镍氢电池。  如果安全计时 器看起来不会停止充电、这是因为它正在被复位、最有可能是 由于 CV 模式/ITERM 终止 或切换 ISET。  将 CV 设置为  更高的 OVP 设置 应防止 计时器过期之前终止、除非您与 镍氢电池或电池本身的高阻性连接具有高阻抗。  

    如果您使用 MCU 进行端接、则我认为无需使用安全计时器进行端接、除非您希望它用于冗余保护。  如果将 TTC 引脚接地、则安全计时器和端接将被禁用。  如果您的 MCU 具有足够精确的 ADC、您可能能够使用针对-dV/dt 和 dT/dt 的端接算法、如 BQ2000数据表中所述。  请记住、镍氢电池充满电时、电压会略微下降。

    我最近收到的关于镍氢电池充电的唯一数据来自我发送给您的 BQ24105-Q1应用手册。 您上面显示的图表表明 FB 上的电压比电池本身上的电压更接近终端;因此、充电会提前进入 CV 模式。  正在监控的 MCU GPIO 引脚是否可能会向上推 FB 引脚电压?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff:

    感谢您澄清安全计时器功能。  我非常确信我们可以将 BQ24172与 MCU 一起使用、为镍氢电池组高效充电、但我们希望在 MCU 发生故障时实施备份保护(安全计时器)。

    是否有办法告知安全计时器已复位?  我不会切换 ISET。  TTC 引脚是否会改变行为?

    您能否说明我如何判断安全计时器是否"由于 CV 模式/ITERM"的终止而复位?

    我不确定如何"将 CV 设置  为更高的 OVP 设置"。  您能更详细地解释一下吗?

    转发有关我们如何实现充电电路的原理图是否有帮助?

    再次感谢!

    —杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    关于 如何知道 安全计时器何时到期、我知道的唯一方法是监控 STAT 引脚是否闪烁、这表示存在故障。  

    关于设置 OVP 的 FB 电阻器、 锂离子电池充电至固定电压(CV) 、充电后保持该电压。  锂离子充电器只 需进入 CV 调节 、等待充电 电流逐渐降至终止电流(ITERM)并报告充电完成。  当镍氢电池充满电时 、其电压会轻微下降、因此建议以-dV/dt 终止。  此外、发生-dV/dt 的电压会随着电池阻抗随时间的变化而变化。  因此、对于高阻态电池、等待固定电压的锂离子充电器可能永远不会终止或过早终止。  因此、我们建议仅使用锂离子充电器对镍氢电池进行恒定电流充电 、并使用 安全计时  器或具有 ADC 的处理器来终止。 为了防止 CV/Iterm 端接、 您必须 通过 FB 电阻器将其设置为更高的 OVP 点 、以防止 CV 和端接电流端接。  换句话说、 终端不能依赖静态镍氢电池电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff:

    感谢您提供的清晰信息!  我想我们现在使用 BQ24172为镍氢电池组充电、表现非常好。

    —杰克逊