This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:在 BQAutoEval 软件和 BQ79616目标 IC 之间使用标准 USB 转串行接口而不是 USB2ANY 进行连接

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925229/bq79616-q1-using-standard-usb-to-serial-interface-instead-of-usb2any-to-connect-between-bqautoeval-software-and-bq79616-target-ic

器件型号:USB2ANYBQ79616-Q1

您好!

请立即帮助确认、是否可以使用标准 USB 转串行接口电缆代替 USB2ANY 适配器来连接目标板中的 BQAutoEval 软件(在 PC/笔记本电脑中)和 BQ79616 IC (UART 引脚);

谢谢、此致、

Padmanathan J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmanathan、  

    您确实需要使用 USB2ANY 适配器。 当您安装 BQAutoEval GUI 时、它会将正确的固件加载到 USB2ANY、以便能够使用 GUI 与器件通信。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

         我们订购了一个 USB2ANY 适配器、但它卡死并延迟;

    同时,我们希望紧急启动该委员会,以便进行演示;

    您能否告诉我们、是否有任何方法可以使用 BQAutoEval 或等效命令工具直接通过 USB 从 PC 到 UART 访问 BQ79616;

    谢谢、此致、

    Padmanathan J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmanathan、

    遗憾的是、与 GUI 通信的唯一方法是使用 USB2ANY 适配器。  

    您也可以使用微控制器并编写代码、通过 UART 与器件通信。

    此致、

    Leslie