This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:计算允许的最大电感值

Guru**** 2931450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925372/lmr33630-calculate-the-maximum-inductance-value-allowed

器件型号:LMR33630

您好!

从数据表的9.2.2.4中删除

"最大电感受电流模式控制正常运行所需的最小电流纹波的限制。 根据经验、在标称条件下、最小电感器纹波电流必须不小于器件最大额定电流的10%。"

我正在尝试使用公式4 (第22页)计算 Lmax 值、因此我需要知道 器件的最大额定电流。

您能否确认应该使用第16页的公式1来确定  器件的最大额定电流?

我是否应该使用等式1中 ILIMIT 和 ISC 的典型值或最大值来确定 Lmax?

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了选择电感值、我会为您的计算选择3A。  

    ILIMIT 和 ISC 旨在确保电感器不会在该电流下饱和。  

    谢谢

    -Arief