主题中讨论的其他器件: LM46002、 LM5164-Q1、 LM5164
我在以下设计中使用了 Webench:
24V 输入
-17V OUT @ 0.5A
500kHz 开关频率
Webench 设计未包含数据表和评估板所示的缓冲器 R/C。 对于此设计、这些仍然是一个好主意吗? 我会将它们连接到 GND 还是其他位置?
我假设我需要将 EPad 连接到输出轨吗? 这对于从器件中吸收热量来说并不是很重要。
该器件需要大量外部组件。 是否有其他需要更少器件?
谢谢、
G
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在以下设计中使用了 Webench:
24V 输入
-17V OUT @ 0.5A
500kHz 开关频率
Webench 设计未包含数据表和评估板所示的缓冲器 R/C。 对于此设计、这些仍然是一个好主意吗? 我会将它们连接到 GND 还是其他位置?
我假设我需要将 EPad 连接到输出轨吗? 这对于从器件中吸收热量来说并不是很重要。
该器件需要大量外部组件。 是否有其他需要更少器件?
谢谢、
G
您好、Graham、
对于 LM5575、RC 缓冲器应连接到-Vout 轨、因为这是电路板上的最低电位。
只要有足够的铜、EPad 就应该连接到输出轨、无论网名称如何、热量仍然可以传播
另一个可能有所帮助的器件是 LM46002
https://www.ti.com/lit/an/snva722b/snva722b.pdf
谢谢
-Arief
嗨、G、
您的最低输入电压是多少?
在此反相降压/升压拓扑中,平均电感器电流 IL = IOUT *[1+(|VOUT|/ VIN)]
对于较低的 VIN、需要较大的电感器电流、并且必须使用较大的电流器件。
LM5164-Q1在 WEBENCH 中具有反相降压/升压模型。
但是、对于17V 0.5A 输出、最小 VIN 为18V、任何更低且 WEBENCH 都不会将此器件视为可能的解决方案。
否则、LM5575似乎是最佳选择。
此外、外露焊盘应连接到 IC 的 PGND 引脚、在该拓扑中是的、即 nVOUT 节点。
希望这对您有所帮助、
-奥兰多