This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:24V IN -17V 0.5A OUT 设计帮助

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5575, LM46002, LM5164-Q1, LM5164
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924487/lm5575-24v-in--17v-0-5a-out-design-help

器件型号:LM5575
主题中讨论的其他器件: LM46002LM5164-Q1LM5164

我在以下设计中使用了 Webench:

24V 输入

-17V OUT @ 0.5A

500kHz 开关频率

Webench 设计未包含数据表和评估板所示的缓冲器 R/C。 对于此设计、这些仍然是一个好主意吗? 我会将它们连接到 GND 还是其他位置?

我假设我需要将 EPad 连接到输出轨吗? 这对于从器件中吸收热量来说并不是很重要。

该器件需要大量外部组件。 是否有其他需要更少器件?

谢谢、

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    对于 LM5575、RC 缓冲器应连接到-Vout 轨、因为这是电路板上的最低电位。  

    只要有足够的铜、EPad 就应该连接到输出轨、无论网名称如何、热量仍然可以传播

    另一个可能有所帮助的器件是 LM46002

    https://www.ti.com/lit/an/snva722b/snva722b.pdf

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、G、

    您的最低输入电压是多少?

    在此反相降压/升压拓扑中,平均电感器电流 IL = IOUT *[1+(|VOUT|/ VIN)]

    对于较低的 VIN、需要较大的电感器电流、并且必须使用较大的电流器件。

    LM5164-Q1在 WEBENCH 中具有反相降压/升压模型。

    但是、对于17V 0.5A 输出、最小 VIN 为18V、任何更低且 WEBENCH 都不会将此器件视为可能的解决方案。

    否则、LM5575似乎是最佳选择。

    此外、外露焊盘应连接到 IC 的 PGND 引脚、在该拓扑中是的、即 nVOUT 节点。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您对连接的说明。

    是的,铜是铜,但我的接地层将比负轨大很多:-)

    LM46002看起来很有趣。 我如何在此设计的两个选项之间选择哪一个最适合?

    谢谢、

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    中的24V 将得到相当好的调节、它将来自交流到直流开放式电源、因此我预计最大电压为23V 至25V 那么、我应该是对的、对吧?

    我发现了 LM5164、并在论坛上提出了有关该器件的另一个问题、我认为您也在为其提供帮助。

    谢谢、

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    我认为,一般来说,无论怎样使设计更易于实施,都是一种方法:)

    其他考虑因素是效率、热性能和负载瞬态性能。 您可以通过 Webench 或 TI Spice 仿真了解其中的一些参数。  

    谢谢

    -Arief