This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:TPS650930可支持威士忌湖

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925163/tps650830-tps650930-can-support-whiskey-lake

器件型号:TPS650830

你(们)好  

 您能帮您检查 TPS650930是否支持15W VCORE 电压?(平台:威士忌湖)

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、  

    TPS650930可为 Whiskey Lake 供电、但不支持 VCORE。

    TPS650930被称为"平台的其余部分" PMIC、这意味着它可以为除 VCORE 之外的所有器件供电。  VCORE 需要 TI 不提供的 IMVP8或 IMVP9 Intel 定制电源管理器件。

    如果您有任何后续问题、我已将此主题分配给 TPS650830/TPS650930 PMIC 器件的专家。