This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:ILIM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924408/lmz31707-ilim

器件型号:LMZ31707
主题中讨论的其他器件:LMZ31704

美好的一天! 有这样一个问题。 该产品的电流消耗为5A、但需要对启动电流进行6A 的电流限制。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrej:

    我不是很理解你要问什么--你能不能再说一句话吗? 您希望启动期间的电流限制为6A、然后启动后的电流限制值不同(什么值?)?

    正如您将在 数据表第4页的底部看到的、我们根据 ILIM 引脚连接指定了两个电流限制设置。 ILIM 引脚断开时、电流限制阈值为12A、而 ILIM 引脚短接至 AGND 时、电流限制阈值为9A。 LMZ31704具有9A 和6A 的较低电流限制。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果最大输出电流为7A、则9A 来自何处? 这9A 在多长时间内将限制电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrej、电流限制通常设置为比最大允许直流输出电流高一些裕度、以允许瞬态条件、例如、 负载升至7A 时、电感器电流必须在一段时间内超过所需的负载电流、以便为输出(CAP)充电并为所需负载供电。 电流将在开关周期内受到限制。