This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 比较器选择

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922876/comparator-selection

主题中讨论的其他器件:TLV3201、 TLV3501

我要连接到逻辑、可能是 CPLD 或只是一些分立式逻辑。 我的目标是选择具有最宽噪声容限的逻辑系列、因此我正在研究3.3V 至5V (HC HCT?)范围内的任何产品。  我不是模拟设计工程师、我的大部分职业生涯都以数字为中心、因此您必须为我提出一些基本问题辩解。 我认为失调电压比速度更重要、我希望保持低失调电压。 比较器的输出可以是推挽式(取决于我选择的逻辑系列)或开漏/集电极。 另一件事是、如果 这有助于缩小器件选择范围、我们将处于高 EMI 环境中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    我不确定您需要比较器以多快的速度切换 CPLD。  我们通常不会在噪声容限方面讨论比较器、但会添加迟滞、以便在输出状态发生变化时更改比较器的阈值、从而避免输出发生抖动。  系统需要的最大切换速率是多少?  您建议使用具有 PP 输出的比较器、这是一个好主意、因为它有助于使输出从低电平转换为高电平、从高电平转换为低电平更对称。  由于上拉电阻器、漏极开路器件的上升时间会更短。  我们具有推挽输出的最快比较器是 TLV3201和 TLV3501。  它们提供单选和双选。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程上没有任何新的响应、因此将关闭该线程。

    如果您需要其他支持、请随时回复或创建新主题帖。

    谢谢

    卡盘