Other Parts Discussed in Thread: TPS22964C, TPS22953
主题中讨论的其他器件: TPS22953
您好!
我的问题是最大负载电容-我要将开关连接到 SSD 连接器、其引脚上为150uF。 浪涌电流是否会影响开关输入骤降? 以及如何避免输入功率下降?
此致、
Youry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Youri、
欢迎使用 E2E!
将开关启用到放电状态时产生的浪涌电流的特征是将压摆率(dV/dt)乘以输出电容。 TPS22964C 具有较长的上升时间、有助于减小浪涌电流、从而避免电源上出现过度的压降。 为了计算浪涌电流、您是否能够在此应用上共享输入电压范围?
电源上的压降是由电源无法提供高瞬态电流引起的。 由于 TPS22964C 没有可调节的压摆率、我建议增大输入电容(如果可能、增大1-1比率)以帮助进一步缓解电压骤降、因为瞬态电流现在将由输入电容器供电、而不是直接由电源供电。
如果有任何问题、请告诉我。
此致、
Andy Robles
您好、Youri、
没错。 1-1比有助于缓解电源上的压降、因为输入电容会提供部分瞬态浪涌电流、但在您的情况下可能不需要该电流。
VIN = 3.3V 负载开关的典型上升时间为715us。 我们的上升时间从 VOUT 的10%到 VOUT 的90%进行测量、因此当 VIN = 3.3V 时、从0.33V 到2.97V 进行测量、从而使电压在715us 内变化2.64V。 当插入浪涌电流公式[ i = Cout *(dV/dt )]时,您会看到浪涌电流大约为550mA。 由于此浪涌电流不是很高、我怀疑电源上会出现很大的压降。
如果它们在测试期间确实遇到电压骤降、则最大程度地减小该电压骤降的唯一方法是增大输入电容或将器件更改为上升时间更长的器件、以进一步减小浪涌电流。
此致、
Andy Robles