This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61022:错误报告升压转换器而不是降压/升压转换器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923518/webench-tools-tps61022-bug-report-boost-converter-instead-of-a-buckboost-converter

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS61230

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在 webench 中发现了一个错误。 根据客户的要求、我正在寻找降压/升压器:  

VIN=3.0-4.8V

VOUT=3.3V

Iout=2A

Webench 建议使用 TPS61022RPUR 3V-4.8V 至3.3V @ 2.5A

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=E3DB42C102A0E39F

由于这只是一个升压器、因此它不应该解决。  

您能不能看一下。  

谢谢!

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的联系。  

    我将让 WEBENCH 团队来看看这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    器件 TPS61022支持输入电压>输出 电压的直通模式。 对于上述 VinMax 为4.8V 且 Vout 为3.3V 的情况、器件在中工作

    升压直通模式、因此正在创建设计。这是预期的。

     如  有任何疑问,请回复我们。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal、

    感谢您的回答。 您能解释一下这是一种预期行为的原因。 我的意思是、如果我正在寻找一个具有恒定3.3V 输出和2-5V 输入范围的器件、那么它不是一种降压/升压拓扑来满足我的要求? 在某种程度上、建议使用升压器会令人困惑。 我在 TP61230的数据表中看到了相同的情况。 在9.2.2下、您可以找到输入为2.8-5.5V、恒定输出为3.5V 的示例配置。 如果我尝试使用 webench 对其进行仿真、它将无法工作、因为它是一个升压器、符合我的预期。

    谢谢你  

    1月   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    TPS61230等典型的升压转换 器不支持直通模式、因此不能创建 Vin>Vout 的设计。

    但由于器件 TPS61022支持直通模式,因此允许为 Vin>Vout 创建设计。

    对于上述 VinMax 大于 Vout 的情况、器件在 VinMax 处以升压直通模式运行。

    在直通模式下,Vout 不会调节到设定的 Vout,而 Vout 是 Vin,FET 的导通电阻和电感器的 DCR 上会出现压降。  

    请参阅 TPS61022数据表的第7.3.5节。

    如  有任何疑问,请回复我们。

    谢谢、此致、

    Umayal