This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:音量问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925095/ucd9090a-vol-question

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件: INA230

电气特性中 UCD9090A 状态的数据表:

数字输入和输出

Vol -低电平输出电压// IOL @ 6mA & V33dio @ 3V // MAX = DGND + 0.25V

[1]下面的理解是否正确?

主器件(UCD9090A)
从器件(INA230)

-当从器件正在发送数据时、从器件的数据线路开漏 MOSFET 被切换为高电平/低电平
-当切换为低电平时、电流从 VDD 流经上拉电阻器进入从器件的数据引脚(主器件的数据引脚不会灌入电流)
-此 电流流经从器件的 MOSFET 会在 RDS (on)上产生压降、即其 DS 的电压(最大值为0.4V)

-当主器件正在发送数据时、主器件的数据线路开漏 MOSFET 被切换为高电平/低电平
-当切换为低电平时、电流从 VDD 流经上拉电阻器并流入主器件的数据引脚(从器件的数据引脚不会灌入电流)
-此 电流流经主器件的 MOSFET 会在 RDS (on)上产生压降、即来自其 DS 的电压(DGND + 0.25V 最大值)

问题:

在这种情况下、如果从器件正在发送、则电压最高可达0.4V、这大于主器件列出的"DGND + 0.25V"
这是可以的吗?

我认为应该可以、因为主器件的数据线 MOSFET 处于关闭状态、UCD9090A 的 DS 表示"高电平输入电压"最小值为2.1V...这种理解是否正确?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCD9090A 是从 I2C、不能是主器件。  

    此致

    Yihe