This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:与两个文件不同

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924820/ucd90320-different-from-two-files

器件型号:UCD90320

e2e.ti.com/.../2.txte2e.ti.com/.../different.txtHi、

我使用日期闪存脚本导出两个不同的文件、但每次编程都需要大量时间、因此我选择了两个文件的不同细节、然后进行编程。 但程序复杂、它不会改变。 我不知道 why.e2e.ti.com/.../4604.1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCD_5F00_0721.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我下载了 UCD_0721.rar 并分别将1.txt 和2.txt 导入到了器件中。 它们是不同的。

    请参阅这 两个文件之间的差异。

    e2e.ti.com/.../Device-Configuration-Comparison-between-1-and-2-.xls

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    是的、它们是不同的。 然后、我使用 different.txt 进行编程。 没有变化。

    ----------------------------------------------------------------------

    我的流程:

    Program 1.txt -> program differ.txt (与1.txt 和2.txt 不同)->我认为需要变为2.txt (但不能)

    我想加快时间。

    ----------------------------------------------------------------------

    我认为需要对所有2.txt 进行编程、而不是对1.txt 和2.txt (different.txt)的不同部分进行编程。 因为*。txt 具有校验和。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yihe、

    我找到要写入 PAGE RAIL 的文件。

    您能否提供用于写入电源轨电压的命令? 此命令的文档不详细。

    如*。txt BlockWrite、0x11、0xE2、0x06020100000104...

    我看到有七个电压、那么有七个命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您不仅可以对差异进行编程以加快处理速度。 已下载完整文件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slva385/slva385.pdf 的第4节 作为设置电压的示例。

    此致

    Yihe