This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5000:LM5000-3上12V-和48V@0.23A 的原因。 电流限制??

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925091/webench-tools-lm5000-the-reason-of-12v--48v-0-23a-on-lm5000-3-current-limit

器件型号:LM5000

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

如果 LM5000-3上设置了12V->48V 0.23A 或更高电压、则 Webench 上会发生电路生成错误。
为什么不能生成它? 是否应用电流限制?

此外、是否在每个 PWM 周期检查电流限制?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    是的、使用此输出电流、达到最小电流限制值。

    每个 PWM 周期都会检查电流限制。

    根据您的系统需求、该器件可能仍然是正确的选择、因为您可能不需要最坏情况的设计、例如、在很短的时间内负载仅为高电平、或者您的温度范围有限。