This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000:/SHDN 引脚#39;s 内部电路。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925093/lm5000-shdn-pin-s-internal-circuit

器件型号:LM5000

您好!

相关/SHDN、他希望使用 MCU 的/SHDN 引脚来控制 LM5000-3器件。  在上电条件下、他希望/SHDN 引脚为低电平、并希望 MCU 到唤醒 LM5000-3的输出为高电平。

/SHDN 引脚是否在内部具有上拉电阻器?  如果是、请告诉我电阻值。

我们之所以需要它、是为了确定实际电路板上的下拉寄存器值。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    该引脚上的电压需要低于0.3V。 如果引脚被拉至 GND 并且输入电压为12V、-2uA 电流将最大流入该引脚、因此150千欧的电阻应使该引脚保持在0.3V 以下。 为了节省成本、我建议使用低于100千欧的电阻器、如果您不介意10千欧的电流消耗、这里是一个很好的值。