This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:LM5176-Q1最大输出电流和两个并联操作。

Guru**** 2517980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM8261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924611/lm5176-q1-lm5176-q1-maximum-output-current-and-two-parallel-operation

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176LM8261

尊敬的先生:

我们需要为 BAT 28.8AH 充电高达33A。

LM5176能够支持33A 输出电流? 如果没有,LM5176可以使用两个并行操作吗?

请告诉我任何符合以下规格的解决方案。

输入电压:9V~16V

输出电压:12.6V

充电电流:33A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dexter、

    通常、我们建议 LM5176的功率最高可达200W 左右。 因此、我们建议为您的情况并联2个器件。

    请查看此应用手册、了解并联2个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的快速回复。

    如何为并联2器件设置电感器、MOSFET、COMP。  

    该解决方案只是使用 LM8261的常见 Vout 线路? 另一个引脚设计单独控制?

    您能否共享并联2器件的参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dexter、

    每个器件的设计与您使用负载减半的1个器件的设计相同。

    最后、您可以使用 EVM 并将其与您的帖子中的电路并联。