This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:由于 SS/TR 引脚导致的电源循环延迟问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924042/tps54821-power-cycling-delay-issue-due-to-ss-tr-pin

器件型号:TPS54821

大家好、

我有一位客户正在使用该器件、并注意到如果他们在电源断电1-2秒后尝试重新启动电源、则可能需要10-20秒才能重新启动。 我们怀疑 SS/TR 引脚的电压低于100mV、因此很难重新启动。  

我们注意到、通过移除0.01uF SS/TR 引脚电容、解决了该问题。

如果我们只是不填充 SS/TR 电容器、是否正常?

可能的后果是什么?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请加载波形、稍后将检查

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于通过电子邮件讨论此问题、此主题将关闭

    裕昌