请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62821 针对 TPS62821和 TPS63805YFF 开关 IC 的 TI 布局建议 显示了如何在开关 IC 和开关电感器之间放置输入电容器(TPS62821)和输入和输出电容器(TPS63805YFF)。 从射频的角度来看、电容器和电感器的放置会在滤波电容器中引入一些反馈。 此外、电感器必须远离开关 IC、从而使电感器具有更长的布线、从而产生和接收更多噪声、尤其是在 IC 的高电流版本上。
TPS63805YFF 设计可直接将输入和输出电容器相互对接。 这样、输入接地噪声被馈入输出接地、从而导致接地噪声从输入直接传输到输出。 该噪声反馈可能会引入振荡。