Other Parts Discussed in Thread: LM8850, TPS61253A, TPS61023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM8850 主题中讨论的其他器件: TPS61253A、 TPS61023
您好!
我正在考虑使用 LM8850器件。
规格如下。
但是、在某些情况下、不使用超级电容器。
该器件是否在没有超级电容器的情况下工作、就像升压电源一样?
如果是、输出电压是否仅与4.7uF 输出电容器一起稳定?
此外、超级电容器的平衡功能默认处于开启状态、但如果我不使用超级电容器、我是否可以保持该功能开启? 还是必须将其关闭?
请告诉我在不使用超级电容器时如何处理 BAL 引脚。
(规格)
输入电压:3.2至4.3V (LIB 电压范围)、5V 至、USB 充电电压
输出电压:5V
输出电流:600mA
此致、