This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:IEC/EN 62368-1

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922259/tps2544-iec-en-62368-1

器件型号:TPS2544
主题中讨论的其他器件: TPS65982D

您好!

这里有人可以分享  TPS2544、SN1703018ZQZR、 SN1804044ZBHR 的 IEC/EN 62368-1证书和报告? 这3种 IC 模型...

我们的公司 Pegatron 需要62368-1认证 和报告、以更新系统标准和报告。

请不要删除我的主题...

如果需要、我的电子邮件地址为 :Aaron_Hsu@pegatroncorp.com 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我是否可以知道此项目是否有任何更新?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我正在研究此申请、并将与您当地的 TI 销售团队共享这些文件。

    此致、

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Karl、我获得了 TPS2544认证和报告。

    但是,另外两个 SnS 尚未成立。 我提供的监管模型可能有助于搜索、即 TPS65982D。

    谢谢。

    Aaron